Cables con cubierta bioplástica

Por un futuro sostenible: productos y soluciones de LAPP. Más materias primas de origen biológico, menos CO2, total transparencia

Bioplastics

Como empresa familiar, LAPP piensa a largo plazo y actúa de forma responsable. Por eso, LAPP se esfuerza por utilizar menos materias primas, generar menos residuos y reducir las emisiones de CO2 en la producción y distribución de sus productos. El diseño sostenible de los productos se extiende a toda la cadena de valor. El mejor ejemplo: ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, el primer cable en serie con contenido de plástico de base biológica en la cubierta exterior. En el futuro seguirán otras líneas con una huella de CO2 reducida. LAPP es, por tanto, un socio para el desarrollo sostenible en la industria y ayuda a sus clientes a perseguir sus objetivos de sostenibilidad.

¿Cuáles son los planes de LAPP para los cables de base biológica?

La industria del plástico se está esforzando por reducir significativamente el uso de plásticos de origen fósil para 2050 (Fuente: Renewable-carbon.eu). LAPP también está examinando enfoques para sustituir las materias primas fósiles. Esto requiere experiencia, sentido de la proporción y socios. Esto se debe a que los plásticos fabricados con materiales sostenibles deben cumplir plenamente los requisitos del producto.

LAPP es pionera en este campo. Actualmente, la empresa está aplicando dos enfoques a los plásticos:

  • Plásticos fabricados con materias primas renovables como algas, maíz, azúcar, colza, aceite de girasol o residuos agrícolas. Sin embargo, su cultivo no debe competir con la producción de alimentos ni destruir el medio ambiente.
  • Plásticos reciclados a partir de residuos de producción durante un cambio de lote o al final de la producción. En este sentido, LAPP está trabajando en enfoques prometedores para utilizar estos materiales como materiales de relleno, aislamiento y revestimiento.

Por cierto: La chatarra de cobre de la producción se recicla externamente en LAPP y se mantiene en el ciclo. LAPP también es socio de «The Copper Mark», un sistema de garantía para la producción responsable de cobre a lo largo de toda la cadena de valor.

Whitepaper "Green Materials: Bio-based plastics"

La humanidad debe reducir en gran medida el consumo de recursos finitos y la emisión de gases de efecto invernadero. Los plásticos de origen biológico desempeñan un papel fundamental en este sentido. Este whitepaper explica las propiedades de estos plásticos y el potencial que estos enfoques tienen para la cartera de productos de LAPP.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e es el primer cable de base biológica fabricado en serie. Su revestimiento de poliuretano termoplástico (TPU) está fabricado con un 43 % de materias primas renovables. La huella de carbono de este revestimiento exterior especial es un 24 % inferior a la de un revestimiento exterior convencional basado exclusivamente en materias primas fósiles. En términos de sus propiedades eléctricas y mecánicas, el cable de datos no es en absoluto inferior a la variante fabricada con materias primas fósiles.

  • También es adecuado para su uso en movimiento continuo en cadenas portacables con hasta 10 millones de ciclos de flexión. 
  • Los materiales libres de halógenos y retardantes de llama reducen los posibles riesgos en caso de incendio.
  • La cubierta exterior de Bio-TPU es resistente a los lubricantes a base de aceite mineral y a muchos productos químicos.
  • El trenzado de apantallamiento denso ofrece las mejores propiedades para la compatibilidad electromagnética (CEM).

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e es solo el principio. Próximamente habrá más variantes sostenibles de cables LAPP de eficacia probada.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

etherline bio p

¿Qué son los bioplásticos?

Los plásticos de base biológica son una alternativa sostenible a los plásticos fabricados a partir de materias primas fósiles. Las materias primas utilizadas son total o parcialmente de origen vegetal y pueden cosecharse en un máximo de dos temporadas de cultivo. De base biológica no significa que el material sea biodegradable, afortunadamente, porque los cables no deben simplemente disolverse. Sin embargo, también hay plásticos que se producen a partir de materias primas fósiles mediante procesos químicos y que, sin embargo, son biodegradables. Es importante examinar esto detenidamente.

Tipos de materias primas

Tipos de materias primas

¿Cómo se puede reducir la huella de carbono?

LAPP reduce su huella de CO2. Esto requiere muchos pequeños pasos:

La información y el tratamiento de la información son elementos clave y críticos para el éxito de todas y cada una de las actividades empresariales. Al tratar la información, debe prestarse especial atención a la precisión y exactitud, al grado de confidencialidad pertinente y a la protección de datos.

a. Informes

Todos nuestros registros, informes y declaraciones deben ser exactos y veraces. Deben respetarse los principios contables generalmente aceptados. La creación de registros, archivos y similares, para los que se utiliza información confidencial perteneciente a la empresa, sólo está permitida si sirve directamente a los intereses de LAPP y se cumplen todas las normas de protección de datos.

b. Confidencialidad

La información confidencial perteneciente a la empresa debe mantenerse en secreto.

c. Protección de datos y seguridad de la información

La protección de datos no puede delegarse y es, en última instancia, responsabilidad del equipo directivo correspondiente. Nos centramos especialmente en el cumplimiento de los principios de legalidad, limitación de la finalidad, evitación y minimización de datos y transparencia. Nuestro objetivo es procesar los datos con precisión, de buena fe, y limitar su almacenamiento, garantizando al mismo tiempo la integridad y confidencialidad de los datos. Nos responsabilizamos debidamente de ello, de la defensa de los derechos de los interesados y de todas las demás disposiciones de la legislación respectiva sobre protección de datos.

Al desarrollar y procesar todos los procesos empresariales (apoyados por TI), se debe proteger el derecho a la intimidad y a la vida privada y se debe garantizar la seguridad de la información, sobre la base y en cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de protección de datos y seguridad de TI y de los datos. Si, en relación con los procesos empresariales, se recopilan, procesan y/o transmiten datos personales (pertenecientes a clientes, proveedores, empleados u otras personas afectadas), LAPP observará la normativa europea sobre protección de datos dentro de la UE (Unión Europea) y el EEE (Espacio Económico Europeo).

  • Huella de carbono de los productos: transparencia total para reducir la huella de carbono de nuestros productos
  • Diseño de líneas: uso eficiente de los recursos y materiales procedentes de fuentes sostenibles
  • Gestión de proveedores: altas exigencias en materia de sostenibilidad ecológica y social
  • Leyes: cumplimiento de las restricciones sobre sustancias potencialmente nocivas
  • Plásticos: proporción creciente de materiales procedentes de fuentes sostenibles

  • Suministro de energía: Más electricidad verde, también de nuestra propia generación
  • Consumo de energía: Uso de sistemas de producción que ahorran energía y optimización de procesos
  • Eficiencia de materiales: Reutilización de materiales mediante reciclaje interno

  • Rutas de transporte: Uso del ferrocarril para casi todo el transporte hacia y desde los puertos marítimos (U.I. Lapp GmbH)
  • Utilización de la capacidad: Evitar los viajes en vacío mediante una planificación optimizada de las rutas
  • Embalaje: Alta tasa de reciclaje y diseño optimizado del embalaje

Sostenibilidad con LAPP: ¿Cuáles son los beneficios para los clientes?

  • LAPP se ha propuesto como objetivo ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas de sostenibilidad. La clave de su enfoque radica en ofrecer productos de alta calidad y larga duración, como aquellos con alta resistencia al aceite. Además, es crucial optimizar las dimensiones de los cables para cada aplicación específica. LAPP también se compromete con la gestión sostenible de sus proveedores, asegurando que los clientes puedan confiar en el cumplimiento de los más altos estándares ecológicos y sociales, así como en todas las normativas legales, como REACH y RoHS. Un ejemplo de su compromiso es la inclusión de prensaestopas sin plomo en su catálogo. La protección de los usuarios finales es una prioridad constante para LAPP, lo cual se refleja en la oferta de cables libres de halógenos para su uso en espacios ocupados por personas.
  • LAPP tiene la intención de poner a disposición de sus clientes los datos de emisiones de sus productos en el futuro. Las huellas de carbono verificadas de los productos tienen como objetivo crear transparencia sobre las emisiones de los productos. La metodología de cálculo, la base de datos y los resultados serán revisados por un tercero independiente en el futuro para que el cliente pueda utilizar estos datos para sus propios cálculos. LAPP está trabajando para reducir sus emisiones de CO2 tanto a nivel de producto como de empresa.