Cables libres de halógenos

Cables libres de halógenos

¿Qué son los halógenos?

Los halógenos son un grupo de elementos químicos del séptimo grupo de la tabla periódica: flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos elementos se encuentran habitualmente en compuestos como el cloruro de polivinilo (PVC), un material muy utilizado como aislante y cubierta exterior en la industria del cable debido a su durabilidad.

Sin embargo, el uso de halógenos presenta un riesgo en caso de incendio:

  • Emisión de gases tóxicos: Al quemarse, los productos con halógenos liberan sustancias perjudiciales para la salud.

Por estos motivos,materiales plásticos que son libres de halógenos también se utilizan en la construcción de cables en función del lugar de instalación.

¿Qué es un cable libre de halógenos?

Un cable libre de halógenos (a menudo designado como LSZH o Low Smoke Zero Halogen) es aquel cuya composición química carece de estos elementos.

Diferencias en los materiales de fabricación

Para elegir el cable adecuado, es fundamental conocer los materiales que componen su estructura:

Tipo de CompuestoMateriales Comunes
Con HalógenosPVC (Cloruro de polivinilo), Caucho de cloropreno, Fluoroetileno propileno.
Libres de HalógenosSilicona, Poliuretano (PUR), Polietileno, Poliamida, Polipropileno y TPE.

Estos últimos no contienen estabilizadores a base de metales pesados y utilizan aditivos de seguridad avanzados para la protección frente al fuego sin los efectos secundarios de los ácidos corrosivos.

Ventajas y consideraciones técnicas

Si desea asegurar la máxima protección, debe buscar la designación oficial "libre de halógenos" en la ficha técnica del producto. No obstante, es importante realizar una selección técnica adecuada según el entorno:

  1. Seguridad Humana: Son obligatorios en lugares de pública concurrencia (escuelas, hospitales, aeropuertos) donde las instalaciones son fijas y el objetivo es salvar vidas.

  2. Rendimiento Mecánico: Los materiales sin halógenos suelen ser más rígidos, lo que puede dificultar la manipulación durante la instalación en espacios reducidos.

  3. Coste y Aplicación: Su coste es superior al del cable estándar. En maquinaria industrial específica, a veces prima la flexibilidad o la resistencia química del PVC si la seguridad de la máquina lo requiere, siempre bajo una evaluación de riesgos.

ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS MÁS UTILIZADOS

Descubra en detalle nuestra gama de cables libres de halógenos

Soluciones LAPP libres de halógenos y baja emisión de humos (LSZH)

Un cable que garantice la seguridad en caso de incendio debe haber superado tres pruebas relacionadas con el contenido de halógenos, la baja densidad del humo y la propagación de la llama. La gama de productos libres de halógenos de baja emisión de humo de LAPP se somete a estrictas pruebas según las normas IEC y VDE para garantizar la tranquilidad cuando la vida humana o la propiedad valiosa están expuestas a un alto riesgo de peligro de incendio.

ÖLFLEX® CLASSIC 127 HSLH | ÖLFLEX® CLASSIC 130 H | ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH

  • Baja emisión de humos
  • Libre de halógenos
  • No propagador de la llama
  • Apto para aplicaciones de control en instalaciones fijas o para operaciones de flexión ocasional
  • Apto para instalaciones de pública concurrencia, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y construcciones, especialmente donde la vida humana y animal, así como las propiedades valiosas, están expuestas a un alto riesgo de incendios.

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

  • Baja emisión de humos
  • Libre de halógenos
  • Elevada resistencia al aceite
  • Apto para uso en zonas húmedas o secas en cualquier aplicación industrial
  • Apto para aplicaciones de control en instalaciones fijas o para operaciones de flexión ocasional
  • Particularmente útil donde el riesgo de incendio es alto

UNITRONIC® LiHH | UNITRONIC® LiHCH | UNITRONIC® LiHCH (TP)

  • Cables flexibles para control y transmisión de datos, para aplicaciones de bajo voltaje.
  • Diseñado para instalación fija y uso flexible en interiores secos y húmedos
  • Ideal para áreas con una alta densidad de personas.
  • UNITRONIC® LiHCH tiene una pantalla cobre estañado para proteger el cable contra influencias eléctricas externas.
  • El UNITRONIC® LiHCH (TP) tiene pares trenzados y una pantalla cobre estañado para proteger el cable contra influencias eléctricas externas.

Un cable es libre de halógenos si no se utilizan los componentes halógenos como cloro, flúor o bromo en el material de aislamiento y cubierta del cable. Si necesita, por ejemplo, cables libres de halógenos, tenga en cuenta las siguientes denominaciones de producto:

Con el tiempo, han surgido una serie de designaciones más comunes en la industria del cable. Dependiendo del fabricante, puede encontrar designaciones para cables libres de halógenos como:

AbreviaturaDescripción
HFFRLibre de halógenos, retardante de la llama
LSZH o LS0HBaja emisión de humos, cero halógenos
FRNXRetardante de la llama, no corrosivo
HFLibre de halógenos

 

Los productos LAPP se identifican con las letras H en la designación del producto. Por ejemplo, nuestro cable de control ÖLFLEX® CLASSIC 110 H. Pero no solo los cables pueden ser libres de halógenos, también hay otro tipo de componentes: los prensaestopas, que LAPP identifican con las letras HF, por ejemplo, el prensaestopas SKINTOP® ST-HF-M. ; los tubos SILVYN® FPAS, que son autoextinguibles además de ser libres de halógenos; o el tubo retráctil PROTECT HF. LAPP dispone de una gran variedad de productos libres de halógenos, no dude en contactar con nosotros en caso de que tenga dudas.

Plásticos que contienen halógenosPlásticos libres de halógenos
 
  • Caucho de cloropreno
  • Fluoretileno propileno
  • Caucho de fluoropolímero
  • Cloruro de polivinilo
 
 
  • Goma de silicona
  • Poliuretano
  • Polietileno
  • Poliamida
  • Polipropileno
  • Elastómeros termoplásticos
 

Los halógenos, como ya hemos apuntado, tienen muchas propiedades positivas, pero lamentablemente también algunas negativas. El cloro, por ejemplo, es un buen agente desinfectante, pero los halógenos son dañinos para la salud en cantidades excesivas. Se emiten grandes cantidades de halógenos cuando se queman materiales que los contienen, particularmente el PVC. Si se produce un incendio, este material libera haluros de hidrógeno. Los halógenos se combinan con el agua, como el agua de extinción utilizada por los bomberos o el fluido de las membranas mucosas y dan lugar a la formación de ácidos. El cloro se convierte en ácido clorhídrico y el flúor en ácido fluorhídrico altamente corrosivo. Si estas sustancias llegan al sistema respiratorio, pueden causar irritación y provocar la muerte por asfixia e incluso las personas que consigan sobrevivir al fuego pueden sufrir daños permanentes para la salud. Este no ocurriría en el caso de los cables libres halógenos. Cuando se calientan mucho o se queman, no forman ácidos corrosivos ni gases nocivos.

Para la protección contra incendios, los cables también deben tener protección frente a las llamas y una baja generación de humo. La protección frente a las llamas ralentiza la combustión y la propagación de la llama y promueve la autoextinción. Los fabricantes se enfrentan a un reto en este caso, ya que el cloro y el bromo son excelentes retardadores de llama. Sin embargo, debido a los peligros para la salud mencionados, solo está permitido donde no haya posibilidad de daño a las personas. Como resultado, LAPP ha desarrollado materiales libres de halógenos con un alto nivel de protección contra los incendios.

Si los cables libres de halógenos se calientan mucho o se queman, generan una cantidad considerablemente menor de ácidos corrosivos o gases nocivos para la salud. También tienen una baja densidad generación de humos, por lo que facilitan que las personas atrapadas encuentren la salida de emergencia. Los cables de control ÖLFLEX® o los cables de datos UNITRONIC® y ETHERLINE® son especialmente adecuados para su uso en edificios públicos, medios de transporte o, en general, en lugares donde pueden producirse daños personales, animales o materiales importantes en caso de incendio. 

Tiene especial sentido utilizar cables libres de halógenos si se quiere garantizar la mayor integridad funcional posible en caso de incendio. Esto es importante, por ejemplo, en edificios donde las cámaras de vigilancia deben proporcionar imágenes del origen del incendio. El cable de datos de alta velocidad ETHERLINE® FIRE de LAPP transmite datos a una velocidad de transmisión máxima incluso después de dos horas en llamas.

Para que un cable se considere libre de halógenos en el sentido de los requisitos normativos, no solo debe tener los materiales sino también no debe superar determinados valores:

  • Cables libres de halógenos según IEC 60754-1 o DIN EN 60754-1
    Los cables LAPP, designados como libres de halógenos según IEC 60754-1, dan al usuario la seguridad de que el material probado no supera un contenido de halógenos de 5 mg/g.
     
  • Cables libres de halógenos según IEC 60754-2 o DIN EN 60754-2
    La parte 2 de DIN EN 60754 describe la determinación de la acidez midiendo el valor de pH y la conductividad, esto significa que nuestros cables libres de halógenos según IEC 60754-2 no descienden por debajo de un valor de pH de 4,3. El valor de conductividad determinado de nuestros cables tampoco supera el límite de 10 μS/mm.
     
  • Cables libres de halógenos según DIN EN 61034-2
    La integridad funcional prolongada y no tener humos suelen ser aspectos muy importantes en caso de incendio. Este último es crucial para la evacuación de personas en edificios, la accesibilidad de los bomberos o para los sistemas de monitorización.
     
  • Densidad de humos según DIN EN 61034
    Define el método para medir la densidad del humo de los cables en llamas en condiciones definidas. La densidad del humo de cables se expresa en valores mínimos para la permeabilidad a la luz. En este caso se recomienda como valor mínimo un valor de permeabilidad a la luz del 60%.

En aquellos lugares donde pueda existir aglomeraciones de personas o animales. En el año 1996 se produjo el desastroso incendio en el aeropuerto de Düsseldorf, en el que fallecieron 17 personas porque los cables de PVC liberaron humos, así como dioxinas y furanos tóxicos.

Además, en el interior de los vehículos, como los autobuses o los tranvías, los cables libres de halógenos no solo son otro elemento sensible, son también un requisito legal.

Los materiales libres de halógenos también son obligatorios en edificios públicos como aeropuertos, hospitales, escuelas y salas de exposiciones, donde los cables se instalan en conductos de cables. Las especificaciones para barcos, aviones y transporte público también deben estipular cables libres de halógenos. Como usuario, debe estar atento a las designaciones de cables libres de halógenos que indiquen el cumplimiento de las siguientes normas: IEC 60754-1 (cables libres de halógenos), IEC 60754-2 (baja corrosividad y acidez de los gases del fuego), EN 50305 (baja toxicidad de los gases del incendio), ECE-R 118.01 (ensayo de incendio en autobuses).

En otro tipo de aplicaciones industriales, sin embargo, hay que valorar otros factores de seguridad. Los cables libres de halógenos con todas las características mencionadas anteriormente proporcionan, por ejemplo, un cable bastante rígido, con prestaciones mecánicas y resistencias químicas muy limitadas. Así pues, en función de la máquina y la línea de instalación, hay que tener en cuenta la seguridad del proceso y la seguridad de los trabajadores. Los cables libres de halógenos no siempre son la selección más idónea. Consulte con su contacto en LAPP para que le aconseje sobre el tipo de cable más adecuado para su instalación.