Huella de carbono de un producto

Cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de cables de conexión y control

La sostenibilidad ocupa un lugar central en la estrategia corporativa de LAPP. Un componente clave de este compromiso es el cálculo de la Huella de Carbono del Producto (Product Carbon Footprint, PCF). Este indicador recoge todos los gases de efecto invernadero generados por un producto a lo largo de las distintas fases de su ciclo de vida. La huella de carbono del producto nos permite identificar los principales factores sobre los que actuar para reducir las emisiones de CO₂. Sobre esta base, podemos adoptar medidas específicas para disminuir el impacto climático de nuestros productos.

Por ello, nos propusimos analizar la huella de carbono de nuestras soluciones de conectividad. La metodología de cálculo aplicada a nuestra solución de cableado ÖLFLEX®, conforme a la norma ISO 14067 (enfoque de la cuna a la puerta o Cradle-to-Gate), ha sido verificada de forma independiente por DEKRA.

Además, hemos determinado la huella de carbono del producto para otras partes de nuestra cartera de productos. Esto nos permite proporcionar información transparente y fundamentada sobre las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante la fabricación de nuestros productos.

La huella de carbono de un producto —o huella de CO₂—, a menudo abreviada como PCF, recoge todos los gases de efecto invernadero, expresados en la unidad de medida «equivalentes de CO₂» (CO₂e), que un producto genera a lo largo de su ciclo de vida. La «e» significa «equivalentes» y hace referencia a todos los demás gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, incluidos el metano (CH₄), el óxido nitroso (N₂O) y los gases fluorados de efecto invernadero (gases F). Además del dióxido de carbono (CO₂), se incluyen en el cálculo de la PCF.


La unidad de medida «equivalente de CO₂» (CO₂e) permite comparar el impacto climático de diferentes gases de efecto invernadero, ya que se establecen en relación con el impacto climático del CO₂. La masa de gases de efecto invernadero emitidos y eliminados se multiplica por el potencial de calentamiento global (GWP) 100 especificado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El GWP 100 describe el potencial de calentamiento global durante un período de 100 años. Esto ilustra los efectos a corto plazo del cambio climático.

El cálculo de la huella de carbono del producto (PCF) ayuda a cuantificar las emisiones de nuestras soluciones de conectividad y, por lo tanto, permite comprender el impacto del producto en el cambio climático.

Esto puede utilizarse para establecer medidas destinadas a reducir la huella de carbono e identificar posibles áreas de optimización.

El análisis de la huella de carbono del producto puede integrarse en el desarrollo de productos con menores emisiones de CO₂, en la mejora de los procesos de producción y en la planificación estratégica, y sirve para prepararse ante la futura legislación y las normas del sector.

Al mismo tiempo, la divulgación de la huella de carbono de un producto aumenta la transparencia y resulta relevante, por ejemplo, para los informes de Alcance 3 y las estrategias de descarbonización de nuestros clientes.

LAPP calcula todas las emisiones de gases de efecto invernadero según el principio «de la cuna a la puerta». Esto significa que analizamos el ciclo de vida del producto en la fase de fabricación: desde la extracción de las materias primas (la cuna) hasta la producción y la entrega en nuestros centros logísticos, pasando por el almacenamiento y el embalaje, hasta que el producto sale del centro logístico (la puerta).


Una tarea fundamental es la recopilación de una base de datos exhaustiva que permita realizar un cálculo válido de la huella de CO₂. Se recopilan datos sobre el consumo de energía, los materiales, el transporte, el embalaje y la generación de residuos para cada fase del ciclo de vida de un producto. Siempre que sea posible, LAPP utiliza datos primarios facilitados por los proveedores en lo que respecta a las emisiones de CO₂. De este modo se garantiza una alta calidad de los datos. Cuando falta esta información, LAPP recurre a datos secundarios procedentes de una base de datos global de CO₂ para garantizar la exhaustividad con datos transparentes, trazables y actualizados.


Para calcular las emisiones de CO₂, la cantidad de cada insumo y producto durante la fase de fabricación se multiplica por el factor de emisión correspondiente. A continuación, se suman todas las emisiones de CO₂ para obtener la huella de carbono del producto. La norma ISO 14067 constituye la base normativa para cuantificar la huella de carbono del producto (PCF).

LAPP ha elaborado una norma contable basada en la norma internacional ISO 14067. Dicha norma describe la metodología específica de LAPP para el cálculo del PCF. Además de establecer un procedimiento uniforme, la norma también define especificaciones uniformes para el método de cálculo, los supuestos y las fuentes de datos, garantizando así un cálculo estandarizado del PCF dentro de la cartera de productos.
 
La norma contable para nuestra gama ÖLFLEX® ha sido sometida a pruebas y verificada de forma independiente por DEKRA. La auditoría crítica fue llevada a cabo por DEKRA Assurance Services GmbH de conformidad con la norma ISO/TS 14071.


Estaremos encantados de facilitarle más información si así lo solicita.

Actualmente, la huella de carbono de los productos de distintos fabricantes no es comparable. Incluso elegir una base de cálculo diferente —por ejemplo, usar otra base de datos de CO₂ para los valores por defecto— puede dar lugar a resultados distintos, aunque se haya utilizado la misma norma.

Para solucionar este problema, la UE está trabajando en normas y directrices que deberían ofrecer una mayor comparabilidad y transparencia tanto para los consumidores como para las empresas. Todos los cálculos de la huella de carbono de los productos (PCF) en LAPP se realizan siguiendo una norma  basada en la norma ISO 14067, con el objetivo de facilitar la comparabilidad dentro de la gama de productos de LAPP.